This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:IEC60079-11:2023 cl 7.10.2差分漏电流

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1442217/iso7041-iec60079-11-2023-cl-7-10-2-differential-leakage-current

器件型号:ISO7041

工具与软件:

您好!

由于 IEC60079-11:2023的新版本而对非光学信号隔离器提出了新要求、 请参阅第7.10.2节(以下文本)。

如果  数据表中未注明任何参数、则可进行测试。  见第9.9节。 (请参阅以下文本)

但是、我不想进行测试。 

数据表中是否有显示该参数的信息、或者可以使用如下所示的数据表参数进行计算?

我使用115.2kbit 波特率=约 115.2KHz、电源电流为3.3V (最大值3.4V)。

是否可以使用 ISO7041 (修订版 D)数据表中第7.6章中的带1.5pF 的 Cio 参数(势垒电容、输入到输出)进行计算
所需的差分漏电流是多少?

计算示例:
U= 3.4V (最大值)
C=、Cio = 1.5pF
f = 115.2kHz

xC = 1/(2 x Pi x f x C)= 921.035k Ω
I== 3.4/921.035k Ω= 3.7µA

我需要此信息用于实际批准。

谢谢

此致
Stefan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您提出问题、欢迎来到 E2E!

    我在下面回答了您的问题:

    [quote userid="632248" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1442217/iso7041-iec60079-11-2023-cl-7-10-2-differential-leakage-current 数据表中是否有显示该参数的信息或者是否可以使用如下所示的数据表参数计算该参数?

    我相信您在帖子中解释的流程是正确的。 方程式  X[CIO]= 1/2*π*f*Cio 和 i = U/X[CIO]可以像您已经显示的那样用来找出最大泄漏电流。 我相信您的计算是正确的、因为它反映了电容电抗公式。 数据表中未直接给出该公式、因为这不是我们从客户那里收到的典型问题或请求。

    [quote userid="632248" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1442217/iso7041-iec60079-11-2023-cl-7-10-2-differential-leakage-current 是否可以从 ISO7041 (修订版 D)数据表使用第7.6章中带1.5pF 的 Cio 参数(势垒电容、输入到输出)进行计算
    所需的差分漏电流是多少?[/QUOT]

    是的、CIO 势垒电容值可用于计算漏电流。

    类似的请求可能是对您有用的 E2E 帖子以及第二个参考: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1344472/iso1042-q1-leakage-current-value/5133052?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=koteshwar%2520AND%2520CIO#5133052

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您的答复。

    这似乎很好,你有相同的意见与我。 我将使用此计算来批准使用 ISO7041的器件。

    非常感谢您提供快速而详细的支持。

    此致

    Stefan