This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UL1577 VISO 等级和测试电压之间有何差异?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1443726/faq-what-is-the-difference-between-ul1577-viso-rating-and-test-voltage

器件型号:ISOM8110

工具与软件:

UL1577 VISO 等级与测试电压间的关系:隔离器件中的常见误解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于提供电隔离的器件、例如数字隔离器、光耦合器或光耦仿真器、许多不同的规格可能并非总是在每个器件中共用。  这有时是由于隔离技术(电容式与光学隔离)的差异造成的。 这也可能是由于认证存在差异或缺少 认证(VDE 认证与非 VDE 认证)。 然而,尽管存在这些差异,但有一种规格似乎在所有隔离器件中都是通用的:VISO。 在比较产品之间的隔离性能时、务必了解在生产中测试器件的电压与器件经过认证的实际 VISO 额定值之间的差异。

     

    由 UL1577标准定义的 VISO 规格是指隔离器在没有电介质击穿的情况下可以承受的60秒的最大均方根电压。 该规范主要用于指示隔离器是否能够承受系统中的意外干扰。 例如、电弧或负载变化导致电源上的噪声可能会短暂导致隔离器上的电压等于线路电压的数倍。 对于要根据 UL1577的特定 VISO 等级进行认证的器件、需要满足两种情况:1.) 认证测试和2.) 生产测试。 在认证测试期间、一组(至少6个)器件承受60秒的应力、均方根电压与预期的 VISO 额定值相同。 在生产测试期间、每个器件都必须承受1秒的应力、其中均方根电压为额定 VISO 电压的120%。 例如、如果器件的 VISO 额定值为3000Vrms、则器件在认证期间承受的应力为3000Vrms (60秒)、在生产期间承受的应力为3600Vrms (1秒)。

     

    由于某些器件数据表会产生误导、所以了解认证(也称为鉴定)测试电压和生产测试电压之间的差异很重要。 例如、光耦合器可能被宣传为5300Vrms 器件、但隐藏了这样一个事实、5300Vrms 是1秒生产测试电压、而不是器件实际认证和额定电压的60秒电压(请参阅下面的)。 如果要在需要5kVrms VISO 额定值的系统中使用此光耦合器、则会导致系统级可靠性问题。

    另一方面、TI 的隔离器件(例如 ISOM811x)在绝缘特性表中明确说明了我们如何通过显示生产测试电压和鉴定测试电压之间的差异来规范 VISO (见下文)。

    总之、在决定使用哪种器件时、务必确保正确地解释器件规格。 对于 VISO 等级、请确保查看60秒认证等级、而不是1秒生产测试电压。