This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:半双工和全双工模式

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1443891/iso1432-half-duplex-and-full-duplex-modes

器件型号:ISO1432

工具与软件:

我们是否可以将 ISO1432B IC 用于全双工和半双工。 对于半双工模式、可以 在外部将 A、Y 和 B、Z 短接为零欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;您可以通过连接输入和输出、将半双工收发器从任何全双工收发器中制作出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、也请查看我们  有关此主题的常见问题解答。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我在 PCB 跟踪中应保持多大的阻抗。 发送(A、B)和接收(Y、Z)线路是否都需要端接电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    请允许我们在下周星期一(2024年12月2日)之前回复、因为 我们有一个美国假期。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -485总线在总线的两端应该恰好具有两个终端电阻器。 电阻器应与电缆/布线的差分阻抗匹配、通常是120 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!