This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:8Mbps

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1446428/iso1042-8mbps

器件型号:ISO1042

工具与软件:

团队成员、您好!

有隔离式 CAN FD        支持8Mpbs 速度?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    目前、我们仅通过 ISO1042支持高达5Mbps 的隔离式 CAN FD。 另一种选择是找到分立式解决方案、并使用带汽车数字隔离器的非隔离收发器来实现更高的速度。  

    此致!
    Andrew