This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:推荐较便宜的器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1446386/iso1042-q1-cheaper-devices-recommend

器件型号:ISO1042-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有任何器件比 ISO1042QDWRQ1更便宜? 客户反馈  ISO1042QDWRQ1成本太高、需要更便宜的器件来替代 ISO1042QDWRQ1。 谢谢。

BR、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1042-Q1是唯一一款符合汽车标准的隔离式 CAN 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    克莱门斯是正确的。 ISO1042-Q1是唯一的汽车隔离式 CAN 收发器。 另一种选择是找到分立式解决方案、并将非隔离式收发器与汽车数字隔离器一起使用。  

    此致!
    Andrew