This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:是否可用于非隔离式电路设计?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1446210/iso1176-can-be-used-in-non-isolated-circuit-designs

器件型号:ISO1176

工具与软件:

在我们当前的电路设计中、不能隔离电源和接地。 在这种情况下是否仍可使用 ISO1176?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许在两侧连接 VCC 和 GND 引脚。 但您也可以使用普通 RS -485收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、 允许连接两侧的 VCC 和 GND 引脚。 但您也可以使用普通 RS -485收发器。 将 电`脚和接地引脚连接在一起可以旁路隔离 Δ Σ 隔离栅、不为系统提供隔离。

    如果目的是保持隔离、则需要为 VCC1和 VCC2提供单独的电源并为 GND1和 GND2提供单独的接地。

    此致、
    Aaditya Vittal