This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:我们是否有 RS232 ISO 芯片?

Guru**** 2981950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1446419/iso3080-do-we-have-rs232-iso-chip

器件型号:ISO3080

工具与软件:

TI 人好

我的客户希望找到 RS232 ISO 芯片。

我看到我们有 RS485 ISO 芯片。

我们是否可以推荐一些 RS232芯片?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的集成器件。 将数字隔离器与普通 RS -232收发器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    感谢您的咨询。

    我们目前没有用于 RS -232接口的集成隔离解决方案、而是我们有一个分立式解决方案。  ISO64xx、ISO67xx 或 ISO77xx 器件系列等数字隔离器可以通过 RS 转232收发器来实现隔离式 接口解决方案。

    此致、
    Aaditya Vittal