This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540的 VOL

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1446100/iso1540-vol-of-iso1540

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1640TCA9800

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在应用中会遇到 VOL 问题。 ISO1540的最大 VOL 为0.8V、接近终点阈值并导致一些问题。

是否有降低 VOL 的建议?

我们尝试使用3.3Vcc、但无法改善。 我发现 ISO1640具有较低的 VOL、这可能是我们的应用中可能的解决方案。

此致、