This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:什么是存储时间参数?

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1444220/isom8110-what-is-the-storage-time-parameter

器件型号:ISOM8110

工具与软件:

E2E 表示、  

您能否对存储时间(ts)参数进行评论?  除了图7-3之外、没有任何注释表明它是 toff 的一部分。  第6.8节显示最大值为21us、比最坏情况 toff (14.5us)慢得多。  

 

当我查看图6-29时、我看到 ts 约为6.1us。  该图适用于 RL-4.7K、如果= 1.6mA 和 Vcc = 5V、则采用21us ts 规格的相同设置

我之前被告知、根据数据表、该规格是在室温下的特征值。 对于方差过热、您可以使用图7-11。 开关时间与环境温度间的关系、查找特定于您的用例的结果。 时序规格的部件间差异为+/- 20%、但大多数器件将处于典型值附近。"  但21us 比此器件列出的任何 toff 时间的+20%多得多。  

我只是想了解我缺少什么。

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢您联系我们。 TOFF 应等于 TS + TR、并且此关系不清楚、因为规范 ts 仅列出最大值、TOFF 仅列出典型值。 我怀疑此问题与 TR 在与 TOFF 和 TS 不同的负载条件下获取有关。  

    假期结束后、我将与我们的系统团队一起回顾这一点。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOM811x 在输出端有一个 BJT、指定的存储时间是该 BJT 的存储时间。 存储时间确实会有很大的差异。

    存储时间始终短于关断时间。 数据表仅显示典型的关断时间。 上升时间不会有较大的制造变化(但取决于 R-C 负载)、因此对于特定负载、您可以通过将上升时间与最大存储时间相加来估算最大关断时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    请允许我们在下周星期一(2024年12月2日)之前回复、因为 我们有一个美国假期。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    审阅后、  

    克莱门斯所描述的方法是最好的。 "您可以通过将上升时间与最大存储时间相加来估算最长关断时间。" 这将接近于最坏情况下的值。  

    此致!
    Andrew