This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:电源电流澄清

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1445493/iso7740-supply-current-clarification

器件型号:ISO7740

工具与软件:

嗨、团队:

您能否确保数据表中指定的电源电流是每个通道还是总计?

我发现 E2E 主题具有不同的结论、因此我感到困惑。 请在下面找到链接。

我尝试计算最坏情况下的电流。

我是否需要将通道数量相乘?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑第一个连接的答案是否正确;请注意、数据表指定交流信号的测试条件为"所有通道开关"、并且 EN 引脚影响所有通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    Unknown 说:
    我正在尝试计算最坏情况下的电流。

    对于最坏情况下的电流、请查看电源特性表中的最大电流消耗值。 考虑到上述测试条件、这些值是最坏情况下的 ICC1/ICC2电流消耗值。  

    [quote userid="360827" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1445493/iso7740-supply-current-clarification 能否确保数据表中指定的电源电流是按信道还是总计?

    ICC1和 ICC2值是器件每侧的总电流消耗。 ICC1是该器件 VCC1侧的电流消耗、ICC2是该器件 VCC2侧的电流消耗。  

    此致、
    Aaditya V.