This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:图11、12、13等、图表未在 ISO3086数据表中提供、但在电气和其他特性中提及、如图11中所示

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1445747/iso3086-figures-11-12-13-etc-or-diagrams-are-not-given-in-datasheet-for-iso3086-but-mentioned-in-electrical-and-other-characteristics-like-see-in-figure-11

器件型号:ISO3086

工具与软件:

您能否提供完整的数据表、因为对于现有数据表、它们没有图11、12、13等、但在"电气特性"中提到(如图11、12、13等)、但这些图不存在。

请提供 ISO3086的完整数据表和所有图表。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您指出编号差异。 在线数据表是完整的数据表;但是、编号填充不正确。 请参阅以下要点、以了解如何对齐这些数字。

    • 图11 => 图7-1。 驱动器 VOD 测试和电流定义
    • 图12 => 图7-2. 具有共模负载测试电路的驱动器 VOD
    • 图13 => 图7-3. 驱动器共模输出电压的测试电路和波形定义

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)什么是正向输入阈值电压
    VIT +?? 和负向输入阈值电压 VIT -??

    2)对于 RS485 IC 的正向输入阈值和负向输入阈值电压,EIA RS485标准要求的值/可接受范围是什么?

    3)驱动器差分输出电压幅度  

    4)标准 RS485的共模输出电压可接受值是多少?

    5)标准 RS485 IC 的 D、DE 输入电流范围?

    6) RS485中接收器的输入迟滞是什么? 符合 EIA 标准的标准 RS485的可接受值范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. RDS+和 VIT–是接收器(A 和 B 引脚)之间的差异、需要这些差异才能导致 R 引脚逻辑输出上的转换 VIT。
    2.  ISO3086收发器系列是根据该标准设计的。 标准 VIT +是200mV 的差分电压、VIT–是-200mV 的差分电压。 收发器满足这两个要求。  
    3. 请参阅 6.8电气特性:驱动器- VOD 规格。  
    4. 标准共模抗扰度为-7至+12V
    5. 请参阅6.8电气特性:驱动器中的输入电流规格
    6. VOD 是标准状态、规定最小阈值为+/-200mV、以检测状态变化 、这种状态变化会在高阈值和低阈值之间留下400mV 的不确定状态。

    此致!
    Andrew