This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:铁氧体选择和使用...

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1447287/isow1432-ferrite-selection-and-use

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

您好!  

我们将1432集成到 GPS 模块附近的设计中。 我们知道 1432的内部载波是围绕25MHz 运行的。 我们正在对必须在严格范围内实施这一点进行平衡、具体做法是仔细布局、以及我们可以采取的任何其他预防措施、以保护 GPS 模块免受传导干扰。  

考虑到布局所承受的应力以及电源路径上的适当去耦和铁氧体的使用、我们有两个问题、希望您能够获取相关观点/说明。

1.使用更高阻抗的铁氧体是否可以对电源路径上的传导信号提供任何可测量的改进? 换句话说、我们可以在其中选择更激进的元件。 如果数据表中推荐的器件足够、我们将不会偏离此范围。  

2.是否对器件的 D 和 R 引脚传导能量存在任何顾虑? 在这些信号路径上添加铁氧体在这方面是否具有任何优势、或者这些引脚是否非常干净? 我们将以相对较低的数据速率运行、因此无需担心可能导致的少量信号/转换降级。

社区的建议是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部信号载波很好地实现了隔离;您在电力线上看到的是隔离式直流/直流电源的开关噪声(可能处于较低的频率)。

    1.这是一个关于模拟属性的问题。 仍然会有一些开关噪声(TI 不保证有多大)、我不知道您的 GPS 模块有多敏感。 您可能需要进行实验。

    D 引脚是高阻抗输入。 与任何数字输出一样、R 引脚连接到八分之一的 GND 或 VCC、因此此处也会显示电源线路上的开关噪声。 在任何情况下、对于铁氧体或源端接电阻器、最好在 R 引脚上留出空间;您仍可以使用0 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!  

    正如 Clemens 所说、大部分 EMC 问题都与直流/直流转换器有关。 我们不希望噪声干扰其他应用、但以下应用手册概述了 如何通过 ISOW7741满足 CISPR 32辐射发射限制、ISOW7741 也适用于 ISOW1432。  

    铁氧体病床在电源引脚上使用时的影响最大。 由于您的设计注重 EMC 性能、因此最好能为 FB 和 DNP 预留空间、或者在确定 需要使用跳线前使用跳线。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens & Andrew:

    感谢您提供宝贵的见解和想法。 占地面积便宜,所以添加一对夫妇似乎谨慎,同意!

    当然,与所有的东西"EMC"有很多"它取决于"。 所以,我问的问题只是为了从这些部件的经验丰富的用户的更广泛的观众中获得一些直觉... 可以说是"现场经验"与"数据表答案"、因此非常感谢您的这两项建议。  

    对于这些问题、你们俩都主要关注一方面。 我想知道你们中的任何人(或读到这篇文章的其他人)是否想过更高阻抗的铁氧体是否可以帮助抑制开关噪声。 从逻辑上讲、我认为是的、但也许有一个收益减少或其他一些因素、我迅速跳到这一结论是忽视的。  

    如果您有任何其他见解、您会愿意分享、那就太棒了!

    非常感谢、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!  

    阻抗更高的铁氧体磁珠有助于限制开关噪声。 我们已经看到、选择在开关频率及其谐波频率下提供超高阻抗(> 1 kΩ)的 FB 会在辐射方面产生重大影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢你们!