This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241C-Q1:PCN 241119009.2问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1447398/iso7241c-q1-pcn-241119009-2-question

器件型号:ISO7241C-Q1

工具与软件:

您好!

我们在生产设计中使用的器件是 ISO7241CQDWRQ1。

PCN 241119009.2数据表中的一些变化、而新的(修订版 B)数据表显示了热性能、开关等方面的差异

我的问题是:

PCN 中所述的更改是否改变了该器件的电气参数、或者 TI 是否对其进行了更好的测试并提供了更准确的结果。

例如、在修订版 A 中、热阻为48 (J-C)、而在修订版 B 中、热阻为34 (J-C)、这意味着它发生了改变或更具特性、因此 PCN 之前以修订版 B 形式表征的部件也显示34 (J-C)。

换言之、如果该器件在我们的系统中经过全面测试、工作多年、那么 PCN 之后的器件在散热、开关等方面实际上会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请就您的具体问题咨询我的团队并在明天回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的耐心。

    PCN 中与 ISO7241C-Q1器件相关的更改包含许多与制造位置相关的不同更改。 由于位置变化、某些特性相应地发生了变化。 我们不希望该器件在客户应用的行为方面发生任何重大变化。

    此致、
    Aaditya Vittal