This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:总线侧电源电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1448768/iso1410-bus-side-supply-current

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:ISO1430

工具与软件:

一个问题是、为什么 ISO1410 (500kHz)的总线电源电流高于 ISO1430 (12Mbps)。 这似乎没有道理。 请帮助您澄清。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    感谢您联系我们。  ISO1410 ICC2的电流消耗高于 ISO1430 ICC2。 这似乎是由于 ISO1410驱动器压摆率控制的实现方式略有不同。  

    此致!
    Andrew