This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:如何将 ISOW1412BDFMR 中的 I 和 O 端口用作光耦合器?

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412, ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1448491/isow1412-how-to-use-a-i-and-o-ports-in-isow1412bdfmr-as-optocoupler

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件: ISO1412

工具与软件:

如何将光耦合器连接到作为 GPIO 引脚(输入和输出)提供的额外引脚

1)是否会建议这样做、那么如何将光耦合器连接到 GPIO 引脚、最大额定电压、电流和功率是多少?

2)如果像 ISOW3086DWR 一样将 RE 引脚默认连接至0伏、则它将充当半双工且始终接收器启用配置??

请考虑器件型号 ISOW1412BDFMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOW1412没有额外的 GPIO 引脚、也不应连接到光耦合器。

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它有输入和输出引脚(引脚14用于输入,引脚7用于输出),在数据表中提到,我们可以使用此引脚作为光耦合器。

    我们可以使用此 IO 引脚作为光耦合器吗?

    我们要通过使用此 IO 引脚作为光耦合器来消除外部光耦合器、 3说明@1412BDFMR 数据表中提到了这一点。?

    IO 引脚的一致性以及电流、电压和功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varigangi、

    ISO1412的电流和限制可以在表7.1绝对最大额定值和 7.3建议运行条件中找到。  

    ISO1412是一款 RS 至485隔离器、该器件集成了隔离功能与 RS 至 RS 至422收发器。 因此、由于隔离已经集成、因此不需要额外的光耦合器。  

    此致!
    Andrew