This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:为 PLC 供电正常

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO7741, ISOM8710, ISO1228, ISO7740, ISO7741EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1448043/iso1228-power-ok-to-plc

器件型号:ISO1228
主题中讨论的其他器件:ISO7741、 ISOM8710、ISO1212、 ISO7740、ISO7741EVM

工具与软件:

我将为我的应用并联使用三个交流/直流可编程电源(HDS3000-12)。 每个电源都提供"电源正常"(POK)信号、该信号连接到 PLC 数字输入模块(Axel SE DI16/1 NPN)。 但是、由于接地方面的差异、我无法可靠地检测反馈信号(判断正/误)。

我认为、数字信号隔离器对于在保持电气隔离的同时解决接地问题而言是必要的。 您能否为此目的提供建议或建议一个合适的电路设计? 您还可以建议任何其他可用的选项或 IC。  

1. PLC Di 模块  Axel SE DI16/1 NPN  - 数字模块

2.电源 HDS3000-12.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!  

    感谢您与我们联系并考虑我们的隔离解决方案。 请查看我对以下选项的评论。

    1. 建议将数字隔离器(如 ISO7741)用于0-5V 逻辑应用。 它们看起来最适合您的应用。 否则:   
    2. 如果信号需要关断输入、则可以使用 ISOM8710等光耦仿真器。  
    3. 如果适用、ISO1228或 ISO1212可用于24V 数字输入。  

    如果您还有任何其他问题、请告诉我。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我同意您的建议。 我认为 数字隔离器- ISO7740具有备用通道、是我的设计的理想解决方案。 您有没有任何示例设计/电路? 我在 TI 网站上找不到任何内容。

    谢谢、Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!  

    产品页面上的 ISO7741EVM 将是 IC 的最佳参考。 我们还提供 TIDA-00118参考设计| TI.com 作为 PLC 参考。  

    此致!
    Andrew