This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:SPI 转 CAN 的隔离式器件建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1450212/iso1050-isolated-device-recommendation-for-spi-to-can

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO7741ISO1042

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

您可以帮助推荐一款器件: 将 SPI 传输到 CAN 协议以及集成隔离功能。 谢谢。  

BR

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:  

    感谢您联系我们。 ISO1042是一款隔离式 CAN 收发器、可用于隔离和连接 CAN 总线。 ISO7741可用于隔离 SPI 信号。 不过、我们没有隔离式 SPI 转 CAN 器件、您需要在两种协议之间进行转换的器件。   

    此致!
    Andrew