This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640-Q1:申请审查 I2C 隔离器 ISO1640BD-Q1配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, INA226, ISO1640-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1449567/iso1640-q1-request-for-review-of-i2c-isolator-iso1640bd-q1-configuration

器件型号:ISO1640-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1640INA226

工具与软件:

您好!

我们在一个设计中使用了 I2C 隔离器 ISO1640BD-Q1。

ISO1640的侧1连接到微控制器和 RTC 电路并联。
ISO1640的侧2连接到 INA226。

请查看并分享您的评论。  

是否可以在 ISO1640的1侧并联两个 I2C 器件(MCU 和 RTC)?

此致、

SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivam:

    感谢您的咨询。

    原理图看起来基本上良好。 唯一缺少的是从 VCC1到 GND1以及从 VCC2到 GND2的 o.1uF 去耦电容器。 请参阅数据表中的"详细设计过程"部分:

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。

    您能否为 I2C 总线建议合适的上拉电阻值?

    2.能否请您从产品说明书中解释一下这个部分?

    9.2.2详细设计过程

    尽管 ISO1640-Q1具有双向数据通道、但当1侧(SDA1和 SCL1)连接到 I2C 网络的单个控制器或节点、而2侧(SDA2和 SCL2)连接到 I2C 总线时、该器件的性能最佳。 输入线路 SDA1和 SCL1上允许的最大负载为≤80 pF、而输出线路 SDA2和 SCL2上允许的最大负载为≤400 pF。

    数据表中规定、仅当1侧连接到控制器、2侧连接到 I2C 总线时、器件才具有最佳性能。 将1侧并联至控制器和 RTC 是否可行? 请确认。

    此致、
    SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Natesan:

    感谢您的答复。

    数据表中指出、只有当1侧连接到控制器、2侧连接到 I2C 总线时、器件才能达到最佳性能。 将1侧并联至控制器和 RTC 是否可行? 请确认。

    如您所见、数据表规定1侧应连接到单个控制器、而2侧可连接到 I2C 总线。 造成这种情况的主要原因是每侧的电容负载能力不同。 数据表指出1侧的容性负载为80pF、2侧的容性负载为400pF。 如您所见、2侧容性负载更大、允许连接多个器件或 I2C 总线。 如果您想将多个器件连接到1侧、请仔细检查相对于 ISO1640 1侧的容性负载。

    就 I2C 总线上的上拉电阻而言、这主要取决于您的系统。 请参阅显示上拉电阻器为3.3k Ω 电阻器的典型应用图。  根据您的系统、可以针对不同的上升/下降时间要求更改此值:

    此致、
    Aaditya Vittal