This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:基于 OOK 的调制方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1449275/iso7721-q1-ook-based-modulation-scheme

器件型号:ISO7721-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

基于 OOK 的调制的载波信号的频率[Hz]是多少?

此致、

Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ISO7721-Q1器件、OOK 调制载波频率为~450MHz。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您发送编修。

    此致、

    Shoji