This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:Quot;A"信号是否对应 Rx +和 Quot;B"是否对应 Rx–?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1452140/iso1452-is-a-signal-corresponding-to-rx-and-b-to-rx-

器件型号:ISO1452

工具与软件:

大家好!

我将设计一个 RS -485的全双工配置(即422、如果我错了、请更正我!)。 现在、看看我刚才制作的这些表:

ISO1452引脚

常见

a.

接收+

B.

接收-

Z

TX -

y

TX+

信号和引脚之间的这些匹配是否正确?  

提前感谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!  

    上表是正确的。  

    以下文章描述了 RS -485/422标准之间的许多差异: (+) THVD1424:RS -422和 RS -485 4线制实现之间的差异。 本质上来说、它要归结为硬件连接拓扑。  

    RS -422指定如何传输单向信号。 如果您需要两个方向、则需要两条差分信号线。
    RS -485指定了如何通过半双工共享总线传输双向信号。

    此致!
    Andrew