This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:用于替代 IL485E

Guru**** 2928550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1453235/iso1450-replacement-for-il485e

器件型号:ISO1450

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户正在考虑将其 NVE IL485E 替换为 ISO1450DW、并且希望了解是否有任何与此相关的问题。

选择器件的原因
在通信空闲时间可能约为30mV 的现场环境中、
IL485E
正输入阈值电压最大值:200mV
负输入阈值电压最小值:-200mV
在此环境中、它处于未定义的范围内、无法进行通信。

相比之下、
ISO1450DW
正输入阈值电压最大值:-10mV
负输入阈值电压最小值:-200mV
通过将通信空闲时间电势置于未定义的范围之外、通信得到改善、因此选择了该器件。

未使用 IL485E 的端子10、因此功能没有问题。
如果您对此更换有任何其他问题、请告知我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu:  

    感谢您联系我们。 ISO1450适用于该应用、中间范围较小。   30mV 与 VIT +规范相比没有留下很多裕度、可能会导致实际应用中出现潜在错误。 请注意、根据标准、标准 RS -485通信阈值为+/-200mV。 但是、ISO1450应改善通信、因为空闲30mV 不再位于不确定/未定义的区域。  

    此致!
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew-san:

    感谢您的答复。

    客户还提出了以下其他问题:

    目前、传输距离为1.2km、波特率为1200/2400/4800 (标准)/9600bps。
    如果您能告诉我"ISO1450DW"是否适合、或者您是否会推荐任何其他型号、我将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu:

    是的、ISO1450DW 在9600波特和更低的数据速率下适用于1.2km 的电缆长度。  

    RS -485设计指南(修订版 D)

    此致!
    Andrew