This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8118:ISOM8118、最大集电极电流50mA 还是更高?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8118, ISOM8113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1454498/isom8118-isom8118-the-maximum-collector-current-50ma-or-much-higher

器件型号:ISOM8118
主题中讨论的其他器件: ISOM8113

工具与软件:

您好!

绝对最大额定值 显示集电极最大电流为50mA、但是 图6-17. 电流传输比与正向电流间的关系 显示最大值将远高于计算 CTR * IF 时的50mA。 那么、 ISOM8118支持多大的集电极电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    您可以更正绝对最大值表中列出的最大 IS 50mA。 ISOM8113 CTR 图表明、您需要使用更高的 IF 值来限制 IC。

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    但是、如果我在高电平时不限制集电极电流、并且集电极电流超过50mA、IC 是否会损坏?  

    好的

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超过绝对最大额定值、器件可能会损坏。

    图6-17的测量是在更高的电流下完成的、但不能保证这对您实际是可行的。