This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:容性负载

Guru**** 2766135 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842, ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1454768/iso7842-capacitive-load

器件型号:ISO7842
主题中讨论的其他器件: ISO7840

工具与软件:

 您好!

根据数据表、ISO7842输出电流的最大允许值为15 mA。 如下图所示、是否允许在 ISO7842的 OUT 和 GND 之间连接一个由串联的 R = 33.3 Ω 和 C = 300nF 组成的 RC 电路?

输入脉冲的频率不超过50Hz。

如果否、此类电路中允许的最大电容和最小电阻是多少?

类似的问题与 ISO7840有关。 在 ISO7840的 OUT 和 GND 之间连接的 RC 电路的参数为:R = 100 Ω 、C = 1nF。 频率不超过1kHz。

提前感谢、

Zeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器最初看起来像短路。 电阻必须足够大、才能将电流(VCC /(R + 50 Ω))限制在15 mA 以下。 (50 Ω 是 ISO784x 的典型输出阻抗。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    如 Clemens 所述、电容器最初用作输出引脚和接地之间的短路。 由于这里输出电流更为重要、因此必须选择可限制电流的合适电阻器、将电流限制在15 mA 以下。 请记住、输出电流的绝对最大额定值为-15mA 至15mA。 超过这些额定值可能会损坏器件、而且我们不保证器件的性能。

    此致、
    Aaditya Vittal