This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:卷带尺寸

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741-Q1, ISO7741, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1455254/iso6741-tape-and-reel-dimension

器件型号:ISO6741
主题中讨论的其他器件: ISO7741、

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户收到了 ISO6741FDWR。

但他注意到卷带包装的实际尺寸与数据表信息不同。

您能确保卷带包装的实际尺寸吗?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:

    感谢您联系我们。

    您能否告诉我们、与数据表相比、客户正在测量哪些封装尺寸?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kosti-San:

    感谢您的回复尽管是假日季!

    我要向客户询问测量的尺寸。

    但您可以看到、卷带规格与 ISO6741-Q1不同。

    ISO7741也展示了与 ISO6741-Q1相同的尺寸。

    看起来只有 ISO6741具有不同的卷带尺寸。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:

    感谢您的澄清、我确实看到 ISO6741FDWR 数据表的尺寸有所不同。
    大多数 TI 员工目前都因圣诞节和新年假期而不在工作。 请允许我在营销团队回到2025年1月6日那一周后向他们核实、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao