This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:最大传播延迟是多少

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1455070/isom8110-what-is-the-max-propagation-delay

器件型号:ISOM8110

工具与软件:

E2E 表示、  

 ISOM811x 传播延迟的最大值是多少?

      对于光耦合器、存在制造变化、并影响 CTR 和延迟时间值。

      例如、当 RL=Ta 10kΩ 并且 Ta = 55deg-C 时、TLP291的 Ts (GB 秩)约为最大100us

TI 光耦仿真器是否具有相同的制造差异?  

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、由于制造中的容差、光耦仿真器也会有一些 CTR 差异。 但在器件整个使用寿命期间、CTR 仍将保持在数据表中规定的范围内。 然而、对于光耦合器、会出现制造差异、并且 CTR 会因老化而降级。 这是因为光耦合器内的 LED 产生的光会在一段时间内减少。

    由于光耦仿真器中没有此类 LED、因此 TI 光耦仿真器器件不会出现这种老化效应。 我们的器件将在器件的整个生命周期内保持规格不变、并且 CTR 不会因老化而降级。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koti:

    感谢您的答复。

    是否可以显示 TS-MAX 值@Ta=55C、RL = 10kΩ?

    我们知道较高的 Ta (从25C 到55C)和较短的 TS (D/S 中的图6-26)、并且我们想要知道 RL 从4.7k 更改为10k 时的 TS-max 值。

    此致、

    M. Tahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahara-San:

    抱歉、我们只有为此器件指定的最坏情况值、对于 TA = 55°C 且 RL = 10kΩ 的测试条件、没有 ts。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao