This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:它是否被归类为增强型绝缘?

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1455456/isom8710-is-it-classified-as-reinforced-insulation

器件型号:ISOM8710

工具与软件:

嗨、团队:

该器件是否被归类为增强型绝缘?
我想确认一下、因为没有明确说明。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    非常感谢您的联系、我们很抱歉您无法判断该器件是否提供了增强型隔离。
    ISOM8710当前未达到增强型隔离的额定值、因此请将其视为基本隔离器件。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koteshwar:

    感谢您的答复。
    顺便说一下、是否有办法区分基础型绝缘和增强型绝缘?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    TI 增强型隔离器数据表通常会提到该器件是否仅提供基础型隔离或是否提供增强型隔离、第一页通常也会提到这一点。 此外、证书中也指定了这一点。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    ISOM8710已根据 VDE 认证为增强型绝缘体。 我们计划对具有增强额定值的光耦仿真器进行认证。 请参阅随附的 VDE 认证。

    谢谢!

    Saleem Marwat


    e2e.ti.com/.../VDE_5F00_Appendix_5F00_200K1_5F00_Order_5F00_325278.pdf