This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507定制变压器设计

Guru**** 2929230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1456352/sn6507-sn6507-custom-transformer-design

器件型号:SN6507

工具与软件:

您好!

我需要使用 SN6507设计一个适用于24V 输入、5V@500mA 输出的隔离式直流/直流转换器。 我想使用定制的环形变压器设计。

计算 Vt 乘积、变压器匝数比以及所有其他参数、电阻值都没有困难。

如何使用 Vt 乘积计算初级匝数或初级电感值? 是否有任何公式或应用手册来进行计算?

我使用感应环形磁芯 KS050-125A、并将磁芯的数据表附在这里。 请帮助我使用给定的磁芯材料计算变压器的初级匝数或初级电感。

Udhay

e2e.ti.com/.../KS050_2D00_125A.pdf