This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:集电极开路输出数字隔离器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1456804/iso7760-open-collector-output-digital-isolator

器件型号:ISO7760
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07、 SN74LVC07A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有 集电极开路输出数字隔离器、客户是否需要具有6通道和增强型隔离的器件。

如果没有 BJT、我们是否可以直接建议客户在此处添加外部 BJT? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。
    大多数 TI 员工当前都因新年假期而不在工作。 请允许我们在 下周初与您联系


    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 I²C Ω 隔离器(具有双向通道)具有漏极开路输出。

    您确实可以添加 BJT。 如果不想反转信号、请使用开漏缓冲器(SN74LVC07A、SN74LVC1G07等)。