This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:原理图审阅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1457279/iso1042-q1-schematic-review

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1042

工具与软件:

大家好、团队成员:

请查看 ISO1042-Q1的原理图。

e2e.ti.com/.../ISO1042_5F00_circuit.pdf

BR

Joey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    感谢您联系我们。 原理图看起来不错、我预计没有任何问题。 请确保这些电容应尽可能靠近电源引脚放置。 此外、如果可能、应在 VCC2电源引脚附近放置一个大容量电容(通常为4.7 μF)。  

    此致!
    Andrew