This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:RS 与半双工操作模式相关的隔离式 RS 485/ISOW142---ISOW1432

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, ISOW1432DFMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1457277/isow1432-isolated-rs-485-rs-422---isow1432-regarding-half-duplex-mode-of-operation

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

您好!

我们对 ISOW1432器件设计几乎没有任何问题。 有人能澄清以下问题吗?

1.要更改为半双工模式、我们需要将 驱动器输出 Y 和 Z 分别短接至 A 和 B、并且在 A 和 B 之间提供分裂端接、但在 EVB 板中、分裂端接在 Y 和 Z 之间提供 A。请阐明要遵循哪一个。

2.如何更改为 RS422收发器模式。

3.此隔离式收发器模块是否需要 ESD 二极管。

4.如果在顶层和底层进行布线、则差分对需要 GND2基准。

5共模扼流圈是必需的、如果需要、建议部件号(EVB 中不提供)

6.关于 A/B/Y/Z 布线宽度的建议

7. PCB 侧的最小存根长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    感谢您联系我们、请查看我的以下意见。

    1. 您对将全双工转换为半双工的理解是正确的。
      1. ISOW1432DFMEVM 包括单个电阻器端接和分裂端接、用于演示可以通过两种方法实现端接。
      2. 将这些终端放在驱动器和接收器上没有意义、它们被任意放置在它们上。
      3. 请随时为您的应用选择分裂端接。
    2. RS 至485收发器的电气规格已经与 RS 至422兼容、无需任何设计更改。 ISOW1432将在 RS -422中正常工作、无需任何额外更改。 下面列出了 RS -422和 RS -485的主要差异、并复制了指向应用的链接、提供了有关它们之间差异的更多详细信息。
      1. RS -422和 RS -485标准概述和系统配置
    3. 这取决于总线上是否需要 EMC 保护。 对于大多数应用、需要使用 TVS 或其他保护器件来满足终端设备 EMC 要求(如 ESD、EFT 和浪涌)。
    4. 我不太明白您的问题。 如果您想询问您是否应使用 GND2 (引脚11)或 GISOIN (引脚15)作为差分对的基准、请使用 GISOIN。
      1. 请参阅 ISOW1432数据表中提供的示例 PCB 布局。
    5. 通常不需要 RS -485总线上的共模扼流圈(CMC)、因此、我没有任何建议。
    6. RS -485总线上的电流通常不是很高(100mA)、因此、10mil 的布线宽度(支持1A)通常就足够了。 选择更高的宽度可以使布线电阻保持尽可能小。
    7. 残桩长度应尽可能短、以尽量减少反射。 通常、大多数设计人员将 RS -485收发器放置在 PCB 的边缘、这样效果更佳。 有关计算残桩长度的上限值、请参阅以下设计指南。
      1. RS -485设计指南


    此致、
    Koteshwar Rao