This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:需要帮助:为隔离式18V 输出配置 UCC15241-Q1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC15241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1457747/ucc15241-q1-help-needed-configuring-ucc15241-q1-for-isolated-18v-output

器件型号:UCC15241-Q1

工具与软件:

大家好!

我正在从事一个项目、需要使用 UCC15241-Q1通过24V 输入实现隔离式18V 和0V 输出。 这款隔离式直流/直流模块将与我的 SiC MOSFET 配合使用。 有人可以指导我选择合适的电阻值来实现单个18V-0V 输出吗? 我指的是下图: