This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741-Q1:ISO6741-Q1 VISO 测试波形

Guru**** 2519470 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741-Q1, ISO6720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1454844/iso6741-q1-iso6741-q1-viso-test-waveform

主题中讨论的其他器件:ISO6720-Q1、ISO6741-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我发现 DS show VISO 是生产线上的100%覆盖测试项目,您可以帮助描述 VISO 测试波形的详细信息吗?  如频率、上升时间和下降时间、谢谢。

BR、

Hangjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据以下内容创建 UL1577、您可以仔细检查 ISO6741-Q1和 iso6720-Q1的测试波形是什么吗? 谢谢

    https://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127368368.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杭杰:

    感谢您的问题。

    正如您已经指出的、我们测试1.2xVISO 的主要原因是 UL1577标准。 我已经联系了一位专家、了解为什么会出现这种情况。  请给我们更多的时间来提供答案。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杭杰:

    正如您在 UL 1577标准中指出的、我们在1.2 x VISO AC RMS 电压(60Hz 频率)下在生产中测试了100%的器件。 我希望这能澄清这种困惑。

    谢谢!
    Saleem