This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763-Q1:最大输出电容、内部载波信号频率、EMI-EMC 改进

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1456704/iso6763-q1-maximum-output-capacitance-internal-carrier-signal-frequency-emi-emc-improvement

器件型号:ISO6763-Q1

工具与软件:

大家好!

 ISO6763FQDWRQ1的以下详细信息:

对于大多数时序参数、负载电容 CL 被称为15pF。

但我可以在隔离器输出端连接的负载电容的最大值是多少。

基于内部开关键控的操作、

使用的载波频率是多少、此频率是否有任何容差?

对于与 EMI-EMC 相关的改进:

是否建议在2个接地端之间使用外部电容?

如果是、应如何选择值?

谢谢!

Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。
    大多数 TI 员工当前都因新年假期而不在工作。 请允许我们在 下周初与您联系


    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanket:

    感谢您的咨询。 请参阅以下答案:  

    [报价 userid="620824" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1456704/iso6763-q1-maximum-output-capacitance-internal-carrier-signal-frequency-emi-emc-improvement "]

    对于大多数时序参数、负载电容 CL 被称为15pF。

    但我可以在隔离器输出端连接的负载电容的最大值是多少。

    [报价]

    这主要取决于输出电流的绝对最大额定值(即-15mA 至15mA)以及输入频率。 因此、这主要取决于您在系统中为选择负载电容器而设置的参数。

    [报价 userid="620824" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1456704/iso6763-q1-maximum-output-capacitance-internal-carrier-signal-frequency-emi-emc-improvement "]

    基于内部开关键控的操作、

    使用的载波频率是多少、此频率是否有任何容差?

    [报价]

    OOK 频率在450MHz 附近。

    [报价 userid="620824" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1456704/iso6763-q1-maximum-output-capacitance-internal-carrier-signal-frequency-emi-emc-improvement "]

    对于与 EMI-EMC 相关的改进:

    是否建议在2个接地端之间使用外部电容?

    [报价]

    是的、为了改善 EMC 和 EMI 相关性能、在 隔离栅上放置一个 y 电容(>100pF)。 这意味着 y 电容器可以连接在 GND1和 GND2之间。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:

    针对最大 CL、

    如何根据输出电流和输入频率选择电容值?

    能否提供一个参考计算?

    谢谢!

    Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanket:

    CL 模拟了 MCU 与隔离器的连接、因此系统中不使用 CL。 您能否提供有关您为什么要使用 CL 计算的信息?

    此致、
    Aaditya