This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6761-Q1:VCC1电平在 VCC2启动之前上升

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1458452/iso6761-q1-vcc1-level-be-up-before-vcc2-is-up

器件型号:ISO6761-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有位于 P3V3之前的3V3_Standby 电源。

两者以同一数字接地为基准。  

1.是否有顺序要求? 在 VCC2开启之前、是否可以单独为 VCC1供电?

2.在 VCC2启动之前可以驱动输入引脚吗?

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    感谢您的咨询。

    隔离器的两侧都是独立供电的。 这意味着 VCC1和 VCC2是独立供电的。

    请注意、如果相应的 VCC 断电、则无法施加输入信号。 例如、如果 VCC1关闭、则 INA 无法施加信号。 这会违反器件的绝对最大额定值、并且我们不保证器件在这些条件下能够运行。

    如果 VCC1开启而 VCC2关闭、则可以驱动 VCC1侧的 INx 引脚、因为两侧是独立的。  

    [quote userid="562793" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1458452/iso6761-q1-vcc1-level-be-up-before-vcc2-is-up 是否有任何序列要求? 在 VCC2启动之前、是否可以单独为 VCC1供电?[/QUOT]

    没有具体的序列要求。 但是、请务必考虑绝对最大额定值和下表中 VCC1或 VCC2处于关闭/开启状态时的行为。 下表来自数据表的第8.4节。 有关取决于 VCC 条件的输入和输出行为、请参阅以下内容:

    [quote userid="562793" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1458452/iso6761-q1-vcc1-level-be-up-before-vcc2-is-up 通过 VCC2启动前能否驱动输入引脚?

    如果 VCC1打开、则 INA、INB、INC、IND、 可以驱动 INE。 但是、由于 VCC2处于关闭状态、因此无法驱动 INF、违反了绝对最大额定值。

    此致、
    Aaditya Vittal