This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082和 ISO3088的区别

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO3088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1459400/iso3082-difference-between-iso3082-and-iso3088

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO3088

工具与软件:

大家好、团队成员:

请告诉我 ISO3082 (200kbps)和 ISO3088 (20Mbps)之间的区别。

ISO3088鞋面是否与 ISO3082兼容?

请告诉我 ISO3082优于 ISO3088的优势(如果有)。

我们的客户根据高速和低速系统将 ISO3082和 ISO3088分开。

将来、他们会考虑在所有系统中共同使用 ISO3088。

例如、ISO3082是否更抗噪、ISO3082是否优于 ISO3088?是否适合低速和长电缆系统?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahashi-San、  

    感谢您联系我们。  ISO3082 (200kbps)和 ISO3088 (20Mbps)之间的唯一区别是最大数据速率。 隔离规格和噪声性能将相同。 另请注意、如果 ISO3082用于更长的电缆应用、则需要降低 ISO3088数据速率才能使用更长的电缆、因为两个器件具有相同的驱动能力。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-San:

    感谢您的答复。

    这两个器件是否采用相同的设计并通过数据速率筛选进行了分类?

    或者设计是否有所不同?

    我想知道为什么只有数据速率是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO3088可在任何速度下工作。 ISO3082具有较慢的输出边沿以降低 EMI、因此如果您不使用高速信号、则应使用它。