This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:原理图审阅请求

Guru**** 2886740 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB211DPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1451609/isousb211-schematic-review-request

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

您好、TI 团队:

我设计了一个用作单板计算机屏蔽的系统。 ISOUSB211用作 SBC 和 USB 外设之间的隔离器。 我可以直接从 SBC 连接到外设、但通过 ISOUSB211路由时没有任何直通功能。 请看一下原理图、并告诉我您看到的任何问题?

此致!

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步澄清、列出的3个电压(5VPi、1V8_Pi 和3V3_CTD)均由外部生成。 V1P8V2和 V3P3V1假定为内部稳压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我简单地研究了这一点、但无法从原理图中说出任何内容。

    您能否更详细地描述您遇到的问题?

    请给我更多的 时间来研究这个问题。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya:

    感谢您观看。  

    我的理解是、在正确启动时、隔离器应用作 USB 2.0的直通。 但是、当我为一切加电并将 USB 连接到初级侧时、次级侧不会被检测为 USB 设备。 我需要做些什么才能"启动"? 任何观点都是值得欢迎的。

    谢谢!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的讲解。  

    查看您包含的 PCB 布局后、我注意到 ISOUSB211器件下方有布线。 通常、我们强烈建议布线远离隔离器下方。 当布线在隔离器下方走线时、隔离器的爬电距离/间隙基本会降低、这也会降低隔离额定值。 数据表的"布局说明"部分对此进行了更详细的介绍。 请参阅下图、作为在隔离器下方不保留布线的示例:

    这可能无法解决您遇到的问题、但对隔离器的性能有一定帮助。  

    我将与我的团队讨论您提供的信息、并提供更多建议。 您是否使用多个器件进行了测试?

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您提供的信息。 我一定会在下次修订时更严格地遵循布局指南。 相比之下、我还注意到主机 USB 设备连接到 DD-和 DD+、而外设打开 UD-和 UD+(位于您共享的 snip 中)。 这是否重要、或者该单元是双向的? 在本例中、主机/外设位于收发器的对面。

    我构建了两个电路板、都绕过了隔离器、但我想我只在其中一个电路板上测试了隔离器。 我将再次检查。

    谢谢!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    UD+/-表示上行端口、DD 表示下行端口 D+。 我相信上行意味着 接收端、下行则意味着传输端 我假设这意味着该器件将在一个方向上使用。 请允许我明天再次与我的团队核实这一点。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请忽略我上一篇文章中的评论。  ISOUSB211器件 可以连接任一侧的主机或外设、因此我的评论对上一篇文章无效。

    请允许我向我团队中的专家咨询此问题。

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya:

    非常感谢您确认 IC 是双向的。 真有帮助。

    但是、我仍然不确定我的设计有什么问题。 时间越来越短、如果找不到解决方案、可能必须将其保留在我们的设计中。 您的团队是否希望对设计有任何看法? 如果可以、我可以共享更多设计文件。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心等待。
    请允许我们查看您目前分享的所有信息、并在本周结束前将意见告知您。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您对此延迟的耐心和歉意。

    我已经审阅了到目前为止共享的所有信息、但在原理图中确实看到了一个问题。 我看到 V1OK 和 V2OK 各自在原理图中连接到3.3V 电源引脚。 V1OK 和 V2OK 是输出、输出不应直接连接到 VCC 或 GND。 因为当这些输出引脚输出高电平或低电平时、它们可能会产生关闭器件的 VCC 或 GND 短路、并可能导致元件损坏。

    因此、请断开 V1OK 和 V2OK 与3.3V 电源轨的连接、并将它们保持悬空状态并再次测试。 如果这是问题、那么器件应该开始工作、并在更改后检测外设。 谢谢、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您查看原理图和提供的建议。 我有一些额外的电路板从未上电、因此我抬起两个引脚(引脚6和引脚23)、然后对电路板进行编程、但仍然无法通过隔离器看到外设。 我很抱歉提出这个问题、但愿意再次审查该设计吗? 为了澄清一下、我正在提供3个电源。 5V_Pi 从外部5V 电源进行滤波、1.8V 来自 LDO、不是原来的5V 电源、3V3_CTD 也来自5V 电源。 V3P3V1我假设在内部提供3.3V 电压、并在 C2上进行外部去耦。 是这样吗?

    还有什么其他东西可能导致问题吗? 会发生什么情况? 或 EQxx 引脚供电? 或 CDPENZx 引脚全部为高电平?

    非常感谢您的帮助和建议、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您快速抬起引脚6和23、测试并确认您仍然看到问题。
    是的、您为所有3个输入提供配置、生成的输入看起来正常。 我看不到任何与电源连接有关的问题。

    TVS 二极管不应该是问题、EQxx 和 CDPENZx 引脚连接不应该影响外设的运行或识别。

    为了让我更好地理解问题、您能否详细说明问题何时发生?
    您能告诉我 SBC 的器件型号以及 USB 外设是什么吗?
    您是否尝试过使用不同的 USB 外设进行测试?
    您是否检查过连接外设时两侧的电源均已通电?
    您是否通过将 ISOUSB211DPEVM 连接到 SBC 和 USB 外设来测试该 VM?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    当然。 SBC 上有一个 H618、外设为 CT7601PR。  

    我将检查并确保所有电源均已正确启动。

    我没有使用此 EVM 进行此测试。 如果我们无法做到这一点、那么这就是我的下一个计划。

    谢谢您、先生、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供 SBC 和外设的器件型号。 我在这里没有看到任何异常。
    是的、请测试将 EVM 连接在 SBC 和外设之间的情况、并告知我们您的观察结果、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao