This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33410:您是否会建议替代 ADUM3260的解决方案?

Guru**** 2925820 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33410, UCC33420, UCC33020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1460551/ucc33410-would-you-please-recommend-a-solution-to-replace-adum3260

器件型号:UCC33410
主题中讨论的其他器件: UCC33420UCC33020、UCC33010

工具与软件:

E2E 表示、  

您是否会建议替代 ADUM3260的解决方案?  UCC33410 + ISO1640B 等器件是否是理想的替代产品?

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    根据您可以使用的输入和输出电压规格:

    UCC33420:5V/5V (提供5.5V 选项)、1.5W 标称输出功率@Ta=25°C。

    UCC33410:5V/3.3V、具有3.7V 选项、1W 标称输出功率@Ta=25°C

    UCC33020:3.3V/5V (可选择5.5V)、1W 标称输出功率@Ta=25°C

    UCC33010:3.3V/3.3V、可选择3.7V、1W 标称输出功率@Ta=25°C

    有关 ISO1640B 的问题、请查看该器件型号的另一个 e2e 产品。 工程师专家将会与您联系。

    谢谢你