This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:与光电耦合器的比较

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISO7810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1459531/isom8110-comparison-with-photocouplers

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件:ISO7810、ISO7710

工具与软件:

大家好!


我有关于 ISOM811x 的问题。
我知道其中一个优点是它消耗的电流比光电耦合器少。
有没有任何文件比较光电耦合器和 ISOM811x 之间的电流消耗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOM811x 器件设计为与光电耦合器兼容。 如果您在为光电耦合器设计的电路中使用它们、则功耗将相同、即输入(LED)电流和输出电流将相同。

    与光电耦合器相比、ISOM811x 具有更严格的 CTR 规格、并且 CTR 不会随着时间的推移而下降、因此在使用 ISOM811x 的电路中、您可以减少输入电流以获得相同的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我知道器件的电流消耗与光电耦合器的电流消耗相同、
    但是由于 CTR 不会随着使用年限的增加而减小、
    当同样的电流通过光电耦合器时、其效率优于光电耦合器。
    谢谢你。

    我还有一个问题。 客户正在考虑使用 TI 提供的隔离 IC 替换另一家公司的光电耦合器。
    由于它们正在取代光电耦合器、我知道 ISOM811x 是理想的。
    客户认为、如果需要隔离、ISO7810是合适的。
    我知道 ISO7810和 ISOM811x 使用类似的隔离方法、但请告诉我这两者之间的区别。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO7810 (与其他数字隔离器一样)在两侧都需要电源、并且仅能处理数字信号、但支持更高的速度。

    当您不想更改电路、需要隔离模拟信号(例如电源中的反馈信号)时、或当您喜欢其价格时、可以使用 ISOMxxx 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、  

    克莱门斯说的是正确的。 我想说明的是、我们推荐 ISO7710或 ISO6710、它们是具有更好性能的新型隔离器。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Andrew、


    感谢您的答复。
    我理解。

    非常感谢。


    此致、
    Ishiwata