This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:关于数据表的特性和图表

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1455462/iso6760-regarding-the-characterization-and-graph-on-datasheet

器件型号:ISO6760

工具与软件:

我们已收到有关 ISO676x 系列的问题。
请回答两个问题。 谢谢。

ISO6760FDWR  www.ti.com/.../iso6760.pdf

- 2022年5月数据表版本将 C 更改为 D(章节"6.9"、"6.11"和"6.13")中的 CMTI 值从目前的130更改为建议的150。
我们想知道这些变化的原因。

-产品生命周期的符号已在"图 9-8"。
寿命的变化如下。 请解释为什么缩短它们的时间。
此外、数据表 Ver. D 及更高版本的起始值为200。 很难与以前的版本进行比较。 请提供一个 x 轴从500开始的图形吗?

VDE 安全裕度区:254年到54年
操作区域:135年至36年

JUNJI、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji-san:

    感谢您联系我们。
    大多数 TI 员工目前都因为圣诞节和新年假期而不在工作。 请允许我们在2025年1月初再次与您联系、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji-san:

    [报价 userid="618217" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1455462/iso6760-regarding-the-characterization-and-graph-on-datasheet "]- 2022年5月数据表版本将 CMTI 值从当前130更改为拟议150更改为 D (章节"6.9"、"6.11"和"6.13")
    我们想知道这些变化的原因。[/报价]

    更新了 CMTI 规格 以更准确地反映隔离器器件的性能。

    [报价 userid="618217" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1455462/iso6760-regarding-the-characterization-and-graph-on-datasheet 此外、数据表 Ver. D 及更高版本的起始值为200。 很难与以前的版本进行比较。 您能否提供一个 x 轴从500开始的图形?

    标准 VDE 0884-11已被最新版本 VDE 0884-17 (这是一种德国标准)所取代。 因此、我们更新了所有数据表、规定我们遵守最新的国际标准。 大多数客户更希望我们的评级符合最新的国际标准。  IEC 60747-17将寿命裕度从87.5%重新定义为50%。 这就是我们更新 TDDB 图以匹配新标准的原因。 由于裕度的变化、寿命也发生了变化。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya Vittal-San:

    非常感谢您提供的详细信息。 此请求已解决。