This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:单片或非单片

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1462112/iso7821-monolithic-or-non-monolithic

器件型号:ISO7821

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想问您 ISO7821FDWR 是否是单片的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    ISO7821是一款多芯片模块(MCM)、包含两个相隔一定绝缘距离的裸片、并通过键合线进行电气连接、以提供高压电隔离。
    因此、这使其成为非单片器件。

    此致
    Varun