This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:SIDE1/Side2差分

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1461819/iso7721-side1-side2-diff

器件型号:ISO7721

工具与软件:

您好!

我想将 ISO7721用作 UART 接口隔离器(在板载 MCU 和其他外部器件之间)。 我刚浏览了文档、ISO 隔离器的1侧和2侧之间没有任何区别-它看起来完全是可选的、在 MCU 的哪一侧以及外部器件连接到 ISO7721的哪一侧、是吗?

非常感谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。 由于通道是单向的、因此1侧和2侧无需依赖。 您可以将 MCU 放置在隔离器的任一侧。

    此致、
    Aaditya Vittal