This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761-Q1:有5个 SPI 从器件时进行电路查询

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761, ISO7761-Q1, SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1461272/iso7761-q1-circuit-inquiry-when-there-are-5-spi-slaves

器件型号:ISO7761-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7761、、 SN74LVC125A

工具与软件:

大家好、我设计了一个使用 ISO7761缓冲器的 SPI 电路、如随附图片所示。

有5个从器件连接到一条 SPI 线路。 如果是这样设计的、是否存在任何问题?

如果您有任何推荐的设计、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO7761-Q1输出的驱动强度为2 mA (采用3.3V 电源)。 这类似于 MCU 的输出。

    除非布线非常长并且您使用的速度非常高、否则电路应能正常工作。 总布线长度是多少? 如果您想增加驱动强度、请添加一个像 SN74LVC125A 这样的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 所说、您当前的设置应该可以正常工作。 该系统的主要考虑因素是器件的电路板电容以及输出电流能力。 较长的布线意味着阻抗/电容将增加、需要更大的驱动电流。 数字隔离器每个数据速率具有特定的输出电流、因此需要考虑布线长度。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 布线长度如上图所示。

    1.线迹长度是否会有问题?
    2.目前、iso7761缓冲器具有0402尺寸的电阻。 该电阻器是否会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunjun:

    感谢您的答复和其他信息。  

    布线长度不长、因此应该最好在系统中使用 ISO7761器件。 这也取决于数据速率、但如果数据速率不是很高、则应该可以进行设置。 下面的链接解决了一个类似的问题:

    ISO7342FC:带4个从器件的 ISO7342FC SPI 隔离-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛

    此致、
    Aaditya Vittal