This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:是否有人建议使用额外的电源隔离 IC?

Guru**** 2926510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, UCC15240-Q1, ISO6442, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1463364/isow7842-is-there-a-suggestion-for-an-additional-power-supply-isolation-ic

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:UCC15240-Q1ISO6442、ISO7742 SN6501

工具与软件:

嗨、团队:

 我在旧产品中使用 ISOW7842DWE IC、

由于需要大电流为外设电路供电、因此   在设计新产品时、应使用额外的电源(而非内置电源 ISOW7842DWE IC)进行评估。

是否有关于适当隔离 IC 的建议?

BR、  

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 UCC15240-Q1等隔离式 电源模块、但如果您需要2.5W 以上的功率、则必须 使用分立式变压器构建您自己的隔离式电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    否、我们没有任何其他具有内置直流/直流转换器的隔离器件可支持比 ISOW78XX 系列器件更高的负载电流。

    如果您想对内置电源进行去耦、而只使用隔离器件进行数据传输、那么我建议您使用我们最新的 ISO6442和 ISO7742器件实现出色性能。  

    正如 Clemens 针对电源要求的建议、您可以选择提供的任何选项。 您还可以将变压器驱动器器件(SN6505、SN6501) 与分立式变压器一起用于隔离电源。

    此致
    Varun。