This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:上电序列

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1463427/isow1412-power-up-sequence

器件型号:ISOW1412

工具与软件:

您好!

 

我的客户对 ISOW1412的上电序列有疑问。  

现在 VDD = 5V、VIO = 3.3V。 5V 在3.3V 上电之前上电。

根据数据表 P32上的表10-1、"VISOOUT>UVLO+和 VIO VISO<UVLO+"条件对于 VDD 无效。

他们希望了解这种"无效操作"的含义。

他们是否应该避免该条件、这意味着他们必须将电源序列更改为第一个3.3V 和第二个5V


此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    感谢您联系我们。

    是的、是这样。 为了获得稳定的 VISOOUT、VIO 应在 VDD 之前上电。 此处的无效操作意味着在这种情况下 VISOOUT 值将未知。

    正如您所说的、是的、它们必须反转 VDD 和 VIO 序列。 首先将 VIO 上电至3.3V、然后将 VDD 上电至5V。

    此致
    Varun