This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:用于替代在反激式 UCC287505DBVR 中使用的 TCMT1107

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1464371/isom8110-for-replacing-tcmt1107-for-use-in-flyback-ucc287505dbvr

器件型号:ISOM8110

工具与软件:

您好!

我们正在考虑使用 UCC287505DBVR、并计划使用与评估板类似的 TCMT1107。 由于对可靠性和光耦合器等问题、我们开始进行一些研究、我们发现 TI 现在提供的光耦仿真器包含一篇推荐 ISOM8110的文章。 使用 ISOM8110代替 TCMT1107是否存在任何问题或建议?

文章链接: www.edn.com/.../

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaquin、

    1月20日是美国度假。 谢谢、请让其中一名团队成员回顾您的问题、并在今天晚些时候给您回复。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joaquin:  

    我很高兴看到您发现我们的 EDN 文章很有趣。  

    ISOM8110光耦仿真器将有助于改善反馈环路的瞬态响应、并解决光耦合器的 LED 老化和可靠性问题。

    一项重要的建议是将反馈环路设计为使二极管仿真器上的正向电流大于500uA (汽车版本为700uA)。 ISOM8110需要500uA 正向电流为输入级供电并跨隔离栅传输信号。 可通过更改下面表1中的组件轻松进行此修改。  

    此致!
    Andrew