This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1641:与 ISO1640相比、ISO1641对于不需要双向时钟的应用来说要稳定得多

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1466189/iso1641-is-somehow-more-robust-for-applications-that-do-not-need-the-bidirectional-clock-vs-iso1640

器件型号:ISO1641
主题中讨论的其他器件:ISO1640

工具与软件:

E2E 表示、  

我错过了 ISO1641BDR 无法支持时钟延展的问题、我希望我们能够了解 ISO1641BDR 是否具有时钟延展功能 
对于不需要双向电流的应用来说、它要稳健得多 
更高的时钟频率、或者它是否比双向器件甚至没有任何优势 
当我们不需要双向操作时。" 

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单向通道不会受输出侧噪声的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1641和 ISO1640之间时钟信号的稳健性或可靠性没有差异。

    此致
    Varun