This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228EVM:ISO1228EVM (接收端或源端)或 ISO1228DFBEVM (仅接收端)的 Altium 文件是否可用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO1228EVM, ISO1228DFBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1464973/iso1228evm-are-altium-files-for-iso1228evm-sink-or-source-or-iso1228dfbevm-sink-only-available

器件型号:ISO1228EVM
主题中讨论的其他器件: ISO1228DFBEVM、ISO1228

工具与软件:

您好!

是 ISO1228EVM (用于受电方或供电方、或 用于仅受电模式的 ISO1228DFBEVM)

是否提供原理图和布局文件? (用于评估 38引脚 DFB SSOP 中的8通道隔离式数字输入接收器 ISO1228)

提前感谢。