This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:停产通知

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1467388/iso7763-end-of-life-notification

器件型号:ISO7763

工具与软件:

您好、我看到有  ISO7763DW 停产通知。 您能否确认此通知不会对 ISO7763DWR 产生任何影响、且 P/N 不会停止生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;仅试管封装选件已停产。 ISO7763DW 和  ISO7763DWR 是同一个芯片。