This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:DWVR

Guru**** 2924530 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1467154/iso7721-dwvr

器件型号:ISO7721

工具与软件:

你(们)好。 我想查找 ISO7721芯片(DWVR)的以下 IEC 60664数据、其中数据指的是输入和输出之间的隔离:  
>已达到额定脉冲
> 60s 耐受值(说明使用的是交流电还是直流电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    ISO7721DWVR 的额定脉冲电压(VIMP)为8000Vpk 和60s、可承受隔离电压(VISO 和 VIOTM)为5000Vrms (或7071Vpk)。

    数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso7721.pdf)的第10页和第11页提供了这些规格。

    谢谢!
    Saleem Marwat