This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:FMEA 中已解决故障

Guru**** 2926630 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, TIDA-01599, ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1467397/iso1211-fault-addressed-in-the-fmea

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件: TIDA-01599ISO1228

工具与软件:

好的一天、Collogues、  

我的客户想将 ISO1211用于 STO 电路。 他们已经查看了文档"概述 STO 概念 TIDA-01599"和相关的 FMEA "FMEA_STO_CONCEN_TIDA-01599.xlsx"。 以及有关于 FMEA 中也要解决的故障的问题。 如果发生 FGND 中断(例如端子处的导线断开)、会发生什么情况?

FMEA 同时假定 INx 和 SENSEx 处于开路状态。

但是、情况不一定是这样。 INx 和 SENSEx 上仍然存在电压。 FMEA 未涵盖此情况、因此我的问题。 这种情况下是否也能保证输出将变为逻辑低电平?

此外、我对与 FGND 连接不稳定的情况下会发生的情况感兴趣。 例如、如果在振动期间由于终端上的连接不正确而频繁断开和重新连接连接连接。 在这种情况下、是否可以确保输出保持逻辑低电平?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO121x 的输入侧由流经它的电流供电。 (这与典型的光耦合器类似、当电流流过输入 LED 时、光耦合器会处于活动状态。)  当没有电流流动时(要么因为输入电压较低、要么因为在某个点连接断开)、输出处于默认状态(低电平)。

    从 ISO121x 的角度来看、不稳定连接看起来像是只有偶尔才会激活的信号。 数据表保证会检测到至少150ns 的脉冲宽度;较短的脉冲可能通过、也可能不通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、  

    除了 Clemens 注释外、我想指出的是、ISO1228还包含用于灌入模式输入的断线检测功能。 如果您希望检测输入端断开的连接、ISO1228可能会对您的应用有所帮助。 否则、如果连接断开、ISO121x 将简单地返回默认状态。  

    此致!
    Andrew